This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:原理图审阅和建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383600/tps25821-schematic-review-and-recommendation

器件型号:TPS25821

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们使用 TPS25821、请帮助查看原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问。 由于7月4日假期、请期待延迟回复。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我将在2-3天内查看原理图并分享反馈。

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于延迟、我们深表歉意。

    请在下面找到我的评论-

    1.在该引脚和 GND 之间连接一个0.5%、100ppm、100-kΩ 电阻。 确保容差为0.5%。

    2、原理图上的电容不清楚。 确保它至少为0.1uF。

    谢谢!

    Shubha