This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:在均热测试时、输出电压下降、并可在下电上电后恢复

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391219/tps61088-when-soak-test-the-output-voltage-drops-and-can-recover-after-power-cycle

器件型号:TPS61088

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用了 TPS61088RHLR  将5V 转换为7V。 当我的客户进行均热测试时、 输出在3天后突然降至4.4V、并且在  下电上电后可以恢复。  这个问题发生了两次,第二次是在7天后。 原理图 位于上面。  由于我们不会收到产品、因此无法进行进一步测试。 我在论坛上找到了4个相关主题,但都没有结束。 如果他们发现了问题的原因、我想了解这四个主题。

TPS61088:为什么在打印期间 tps61088在电机加载后锁定–电源管理论坛–电源管理–TI E2E 支持论坛

TPS61088:TPS61088输出电压下降但无法恢复-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

TPS61088:TPS61088输出电压降至固定电平且不会恢复-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

TPS61088-Q1:TPS61088RHLR不升压问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您收集这些信息。

    TPS61088以前就遇到过此类问题。

    在大多数情况下、异常发生在高温和 复杂的外部环境中、

    异常是很难重复和非常  

    我们 认为 这是由不良布局和 高温外部干扰造成的。

    这里我们有一些建议:

    1、请送板给我们,我们可以尝试重复异常;

    2.将 MODE 更改为 FPWM、(将 MODE 连接到 GND)、这样可以 减少干扰的影响

    3.更改为 TPS61088-Q1,符合 AEC-Q100标准的器件 可以更稳定地抵御干扰。

    此致、

    Fergus