This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:EN 引脚变为低电平后仍看到电压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391135/tps61288-still-see-voltage-after-en-pin-turns-low

器件型号:TPS61288
Thread 中讨论的其他器件: TPS61178

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 TPS61288、它可以正常地按照我的预期将电压从4V 升至15V。 但是、当我关闭微控制器或将使能引脚置于低电平时、我注意到电压输出的行为不是零、大约为3V。

我在 TI 论坛上阅读了一篇相关文章、其中指出、由于 TPS61288具有体二极管、但没有真正的隔离、因此 当使能引脚为低电平时、电压输出约为 Vin -(二极管压降)。

我查看了 TI 技术文档:

https://www.ti.com/lit/ta / sszt754/sszt754.pdf?ts = 1721779543390&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

1.我想知道是否可以将图4实施到 TPS61288或者它必须是 TPS6132XX?

2.与图4相比、使用图3是否有优势? 根据技术文章的图4说明、何时会出现地面问题?

在我看来、图4中 MCU 没有直接连接到 GND、因此图3中使用两个 MOSFET 是更好的选择。

3.如果我的电池是4.2V 到3.5V 的高漏极锂离子电池、并且负载在最大1.7A 峰值时为15V、那么您对 Q1、Q2和 R1的值有何建议(可能因电流为1A)

此致、

Khoi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    感谢您联系我们。

    对于您的问题:

    1.对于 TPS61288是可以的。

    2.在图3中、正极断开连接、12V 和 PGND 断开时全部为0V;

    对于图4、负极已断开、并且12V 和 PGND 在断开时都将为4V (电池电压)。

    通常我们需要 MCU 对电压或电流进行采样、需要一个公共 GND、因此大多数客户更喜欢图2或3。

    3. 对于 Q1、电流需要大于15A、Vgs 应低于3V。

    对于 Q2、没有特殊要求、可以采用小型封装。

    对于 R1、它 是输入虚拟负载、不得过小。

    建议使用器件 TPS61178;

    具有负载断开控制功能的 TPS61178x 20V、10A 全集成同步升压器件数据表(修订版 E)(TI.com)

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    感谢您的快速回复、我将尝试一下我们的讨论。

    实际上我从 TPS61178迁移到了这个、因为电源输出和锂离子输入电压不符合要求。

    此致、

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    TPS61178涵盖 锂离子电池输入范围、其电流限制为10A。请仔细检查它是否符合应用要求。

    还请考虑另一种在输出侧添加 PMOS 的解决方案、例如 TPS61178、

    这可以大幅降低 MOS 导通损耗。

    此致、

    Fergus