This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:缺少电感器操作

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389991/tps62180-missing-inductor-operation

器件型号:TPS62180

工具与软件:

请告诉我、如果缺少一个相位电感器、转换器将如何做出反应、是否依赖于负载?

在添加一些负载的情况下、内部电流平衡是否会使内部逻辑做出某种特定的反应?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果缺少电感器、转换器将在不稳定条件下工作、并且输出也不正常。

    永远不要让这种情况发生。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    另一个问题、同样的 IC 也相关。

    当我尝试根据可用模型运行仿真时、收到消息"Too many nodes ..."

    我通过 Google 搜索...、它看起来与模型类型相关联、对吗?

    请提供帮助吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的工具 LTSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milorad:

    两个 IC 似乎是并行输出的。 目前、我们的器件不支持此类设置。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我将尝试使用 LTSpice 仿真标准的两相降压直流/直流转换器(参见下文 及所附电路的输出)。

    因为仿真。 模型、在您的网站上、适用于 PSPICE、您能否向我发送在 LTSpice 上不受限制的版本?

    之前的 pic。 被裁剪了、这就是为什么您给我留下的印象是我要并联两个 IC ((下面是完整的 pic、没有"节点太少"消息)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milorad:

    抱歉、我不熟悉 LTspice。 您是否可以使用 pspice 模型进行仿真?

    谢谢!

    Colin