This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751D

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25792, TPS25751EVM, TPS25751, TPS65982, BQ25713, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390395/tps25751evm-tps25751d

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS65982BQ25713、BQ25756 、BQ25792、 BQ25731

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在为我的项目评估 TPS25751EVM、它提供5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A、 和20V/5A PD 源的输出。 根据 TPS25751EVM 设计、输入电源来自751_PPHV 网络。 如何调整此输入以相应地匹配上述电源设置? 例如、我可以使用一些 IO 引脚来调节降压/升压反馈引脚吗?

此外、我们还需要通过 TPS25751 GPIO 引脚进行 USB-C 多路复用控制。 您是否有任何可用于此方面的参考设计?

我们是 TPS65982的客户、将从 TI 迁移到新芯片。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    Unknown 说:
    如何调整此输入来相应地匹配上述功耗设置? 例如、我可以使用一些 IO 引脚来调节降压/升压反馈引脚吗?[/QUOT]

    您可以将 TPS25751的 GPIO 引脚配置为在协商特定拉电流 PDO 时切换、请参阅以下屏幕截图:

    您可以使用这些 GPIO 事件将直流/直流转换器的 FB 引脚更改为751_PPHV 上的特定电压。 另一种方法是 将 TPS25751与其中一个受支持的 BQ 器件配对。 TPS25751包含用于通过 I2C 控制 BQ 器件的内部固件、除了 GUI 调查问卷页面上的几个问题外、不需要任何额外配置。  

    我们目前没有包含 USB-C 多路复用器的参考设计、您可以参考下面的简要方框图。 TPS25751上还有可配置的 GPIO 事件、用于连接、电缆方向、USB2等  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymon!

    当前 TPS25751固件支持的哪个 BQ 器件? 您会推荐一个吗?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    TPS25751支持 BQ25756、BQ25792/8、BQ25713。 在 GUI 的未来版本中、我们还将包含 BQ25731。  

    BQ 的选择取决于您计划在系统中设计的电池电芯数量、BQ 团队可以提供更好的建议。  

    如果您在 PD 方面有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 祝您愉快!

    此致、

    Steve