This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:LMR43610过热

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391025/lmr43610-overheating-of-lmr43610

器件型号:LMR43610

工具与软件:

大家好、我已经实现了一种基于 LMR43610R3RPER 的电压稳压器、可以将4V 至36V 的电压转换为5V 的固定电压。 稳压器提供的最大电流为1.2A。
下面是该稳压器的原理图。
  
结果表明温度超过60度。 关于我可以更改什么来修复它的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    您可以将 RT 引脚连接到 VCC、以降低开关频率。 您可能必须将电感值增加到4.7uH。

    谢谢!

    Andrew