This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010 -HS 和 LS 开关电流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389807/lmr38010-lmr38010--hs-and-ls-switch-current-limit

器件型号:LMR38010

工具与软件:

  1. 假设高侧开关限值的最小值为1.3A、低侧开关限值为0.9A (对于 LMR38010)、 如果负载电流为1A 且总电流变化(ΔI) 为0.4A、则将始终超过低侧开关电流限值。 这从本质上限制了我们的设计的总变化0.2 A(ΔI =0.2A ),正确。 ? 因此、这将增加我的电感值。

     如果负载电流小于1A 且低侧电流限制是固定的、则会始终触发低侧电流限制、从而导致低侧开关关断。 在本例中、我们如何实现具有固定低侧 电流 限制的轻负载条件。 强制 PWM 的工作原理是什么? 该 LS 峰值电流有何意义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    1) 1)高侧电流限值是指峰值电流限值(电感器电流的上升斜率)、低侧电流限值是指谷值电流限值(电感器电流的下降斜率)。 在负载电流为1A 的情况下、谷值电流为0.8A、不超过0.9A 的低侧开关电流限值。   

    2) 2)如果您的负载电流小于1A、如果电感足够小、则您不太可能达到低侧电流限值。

    LS 峰值电流的重要性在于防止在电感器1)饱和以及2)高占空比(即短路期间)时电感器电流耗尽。

    在该器件意识到电路处于电流限制状态之前存在延迟时间、因此在高侧开关处于导通状态的这段时间内、电感器电流可以非常快速地上升。

    一旦器件启用电流限制保护、高侧开关关断、低侧开关导通。 如果电感器电流的下降斜率非常低、则电感器电流不会下降太多、并且当高侧开关再次开启时、电流会再次急剧增加、这会损坏器件。  限制损坏的方法是强制低侧开关导通、直到电流低于低侧电流限制。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您的讲解。 您是否认为最大谷值电流不应超过0.9A、并且对于 PFM 型号、谷值电流的范围为0.25A 至0..9A、而对于 FPWM 型号、正常运行期间的范围为-0.5A 至0.9A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    部分原因。

    无论您的器件型号如何、只要谷值电流不超过0.9A、就应该没问题。

    对于 PFM、0.25A 最小峰值电流限制会产生一些混淆。 该值是指器件在轻负载运行时检查的峰值电流限制、为了更大限度地提高效率、该值不是指过流保护功能。  

    对于 FPWM 型号、您是正确的。

    谢谢!

    Richard