This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:任何支持 ASIL-C 系统要求的看门狗

Guru**** 2610805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390016/tps3813-q1-any-watchdog-to-support-asil-c-system-requirement

器件型号:TPS3813-Q1

工具与软件:

客户正在寻求使用看门狗器件来同时监控5V 电源轨。 这些隔离器需要在其牵引逆变器系统中满足 ASIL-C 功能安全要求。  

您能帮我弄清楚哪一个器件是最好的建议吗? 它们应易于使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    鉴于这是针对 ASIL-C 系统的情况、我假设您需要窗口看门狗? 该工程的 SOP 是什么? 您是否需要对5V 电压轨同时进行过压和欠压监控?  另外、您能否提供所需的窗口打开和关闭时序?  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    它们对  窗口看门狗没有特定的要求。 最好同时进行过压和欠压监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我通过电子邮件发送了一封、以便进一步了解您的客户用例、从而更好地提供建议。

    谢谢!
    约书亚