This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:Rth 与铜面积间的关系图

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391099/lp2951-q1-rth-vs-copper-area-graph

器件型号:LP2951-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户希望获取 LP2951-50QDRGRQ1的 Rth 与铜面积关系图。 我们是否有这些信息?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    我将要向热建模团队提交生成此图的请求、因为目前此图不可用于此器件。 预计4到5周内会出现转变、因为他们现在有点忙。 同时、请确认以下建模规格、以便尽早提出请求。

    T_A = 25°C

    方向: 使用第2层和第3层覆铜不会变化且其面积等于整个电路板尺寸的 JEDEC 高 K 布局。 一起改变顶层和底层覆铜。 测量 R_Theta_JA 与顶层和底层面积的关系。 过孔尺寸=10mil、孔环为10mil。 过孔数量= 4