This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:开关噪声

Guru**** 2579685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391152/tps543c20a-switching-noise

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

这部分的另一个问题。 我们在电流开关上注意到、开关产生的振铃不可忽略。 你有什么建议如何减少这. 该数据表提到了如何使用缓冲器和特殊的高频旁路电容器。    您认为旁路电容器就足够了吗?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    尽可能靠近 PVIN 引脚放置一个2.2nF-10nF 旁路电容器通常便足以将振铃减少到可接受的水平。 在具有高输入电压的应用中、也可以使用缓冲器、但通常不需要。 建议在布局中为缓冲器元件添加一个占位符、以适应未来 需求、但不要求减少 SW 振铃、因为旁路电容器将完成大部分繁重的工作。

    此致、

    Britton