This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 上限低于100%

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386482/bq40z50-r2-rsoc-capping-below-100

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

同时观察我今天的一些电池组  

我看到,有些是在100%以下,在86 %, 93 %等..

我的电池组是否有辱人格?

GG 文件:e2e.ti.com/.../037L.gg.csv

这一个上限为86 %,因为你可以看到 FC、TC 标记被提升,但不是 VCT ,这是降解的迹象吗?

该值上限为93%、FC、TC、VCT 标记未升高

GG 文件:e2e.ti.com/.../4276.01GU.gg.csv

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您是否会遇到描述一个降级单元格的日志文件? 存在电芯降级的可能性、但是 FCC 计算应该会抵消该问题、并使 SOC 仍达到100%。 所报告的 SOH 是什么?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当我在办公室的时候,我将为你准备这个日志文件!!

    两个电池组的 SOH 均为100%、有哪些不同的因素会影响细胞?

    此外、如何解释日志?

    我很难读取它们、因为它们看起来是十六进制格式的、我们需要什么?

    如果您可以使用上面的屏幕截图作为试运行、以便我理解它们

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的更新、请在日志准备就绪时发送。

    我认为不加温度日志文件的最佳方法是将数据输入到 Excel 并使用"Text to Column"来设置数据格式、这将使处理变得更容易。 然后、十六进制值可以转换为二进制、表示在各自的寄存器中打开和关闭哪些位。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我有2个来自一个电池组的日志、在 COV 位触发的情况下上限低于100%  

    包装:012U:

    e2e.ti.com/.../012U_2D00_02.log

    包装002V:

    e2e.ti.com/.../002V_2D00_01.log

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您发送这些文件。 通过查看它们、您可以看到在采样点#347处、由于电芯电压#3超过 COV 保护阈值而触发 COV 保护。

    我认为此时 RSOC 也报告为89%。 从计算出的满电荷容量来看、与设计容量相比、监测计似乎高估了电池的容量。 当您指定的设计容量为3200mA 时、FCC 目前为3927 mA 3.0

    为该电量计选择的 chemID 是如何的? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Anthony、

    我看到在#347点、单元格看起来像这样:

    3394.

    3420.

    3712.

    3558.

    • 为什么电芯3的电压高于其余的电压、日志中是否有任何证据表明这一点?
    • 电芯3是恢复阶段、因为保护设置为3750mV、在点346处电芯3处于3773mV、高于3750mV (保护阈值)

    • 是的、此时 RSOC 为89%、满充容量的公式是什么? 或者至少监测计是如何执行该计算的?
    • 完全充电容量为3927 mA 灵越301,剩余容量为3472 mA 灵越302
    • 我将联系供应商以选择 ChemID?
    • 我在这里的主要问题是、为什么电池3比其他电池先达到高电压、这是平衡问题吗?

    以下是 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../012U.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    在大多数日志中、电芯3的电压似乎更大。 这可能是一个平衡问题。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386482/bq40z50-r2-rsoc-capping-below-100/5311783 #5311783"]
    • 是的、此时 RSOC 为89%、满充容量的公式是什么? 或者至少监测计是如何执行该计算的?
    [报价]

    FCC 的完整公式可在以下文档的第2.6节中找到:

    https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts = 1721322704659 

    我将与供应商联系以获取 ChemID 选择?

    谢谢、这将让我们更好地了解 FCC 可能高估的原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我会为您提供这些详细信息!!!  

    • 我有一个关于充电电压和充电电流的问题,我们看到充电电流随着电池包充电到100%和这个值的变化和低于300mA 但对于 充电电压没有参数显示它在充电时如何变化,以及它如何低于100mV ,你知道我可以在哪里找到这个?

    我这么说是因为电流会随着电池包达到100%而变化、所以电流会逐渐下降、但我看不到电压会下降、尤其是在充电终止时需要降至100mV 以下时?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    为了实现有效充电终止、至少需要在2个连续40秒周期内满足所有条件。

    在上图中、Voltage (~13500mV)+ Charge Term Voltage (100mV)似乎不大于充电电压(14000mV)。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    • 量表中有几个相互冲突的术语、如果您能帮助我了解它们之间的区别  
    1. 是多少?
    2. Vpack?
    3. VBAT 吗?
    4. 要针对 VCT 条件添加该电压中的哪一个由它监控?
    • 对于缺少 VCT 的电池组,我认为主要的原因是 COV 触发,因此一个条件没有得到满足,特别是"最大电池电压+充电项电压>充电电压,你采取它:)  

    此致

    Jonathan Kabangu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    电压-从每个单独电芯读取的组合电压。 通常反映总值。

    Vpack -从器件的 PACK 引脚读取的电压。

    VBAT -从器件的 BAT 引脚读取的电压。

    对于 VCT、我认为用于这种情况的值是要进行比较的 Cell 1 Voltage、Cell 2 Voltage、Cell 3 Voltage 或 Cell 4 Voltage 之间的最大值。

    这可能是不允许设备清除 VCT 的情况、但也可能是因为必须清除两个连续的40秒周期、因此正是这种情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    至于 RSOC 上限在92%以下、88%、这显然是 COV 触发导致其中一节电池达到3750mV 并禁用充电  

    这可能是一个平衡问题吗?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我仍然认为、早期 RSOC 限值可能是由为该电池选择 chemID 的方式造成的。 所用电池的设计容量为3200mA、但电量计高估了该值、使充满电的容量高于3500mA 请告知我们如何尽可能创建 ChemID。

    此致、

    Anthony Baldino