This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:在升压配置下无法正常启动

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385200/tps92692-not-starting-properly-in-boost-configuration

器件型号:TPS92692

工具与软件:

TPS92692未在标准升压配置下启动。 我使用升压设计计算器电子表格来获取设计的元件值。

此处出现的情况似乎是占空比和开关频率未稳定、这导致电感器电流上升到发生开关过流故障的水平(< 250mV)

尽快解决此设计问题非常紧迫。  

是否有工程师可以立即帮助解决此问题?

谢谢!

Gerry Kurz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    请提供您的原理图以及所有设计参数(比如输入电压范围和输出电压与电流范围)、以便我可以先检查您的设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 请注意、C7已更改为82n

    如何发送 Excel 设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    您将以800kHz 的频率进行切换、因此需要更改以下内容:

    从原理图中、您应该更改以下内容:

    1. C7至0.1uF

    2. C9至0.1uF

     将 R12设置为0.05 Ω

    4. R2至150k

    5. R13至3.01k

    6. 对于功率级别、您应该再添加与 C2并联的10uF 电容

    7、 电感应具有3.5A 的饱和电流

    8. r11至45.3k

    您可能会发现、在800kHz 开关频率下、T1具有高开关损耗、具体取决于 PWM 调光占空比、但您可以先尝试。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除了在 C7上犯了错外、我使用了 TPS92692-Q1升压 LED 驱动器组件计算器电子表格来获取设计值。 您是如何得出您建议的值的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了相同的电子表格、但存在软启动等参数、我们更喜欢将其更慢地软启动、这样我们就不会触发 IS。  建议使用小于计算值的 IS 电阻器。  它计算 R12的值为0.082、您使用了确切的值...应使用更低的、并且我还出于功率损耗原因选择0.05。  Ccomp 的值、我建议先使用0.1uF 来实现低 BW 和稳定性、您可以根据需要重新补偿。

    请先遵循我的建议。

    谢谢 Tuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有道理、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不订购一些器件、这样明天我将会尝试这些更改、并让 您知道结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    我们将等待您的结果。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些变化似乎使转换器启动并以全功率运行、但我还没有使用示波器确认运行情况。 感谢您的帮助、我会让您随时关注  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器仍然无法正常运行。 它确实在接近全功率时启动、但开关波形与预期不符。

    然后在大约30秒后、它会进入不稳定状态、LED 会闪烁。

    我有示波器屏幕截图、但我看不到如何将其上传到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    如果您需要有关如何加载图像的帮助、请在 E2E 上进行搜索。  您也可以将文件附加到其中。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第一个条件。 显示了 TP10处的波形

    这是第二个条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 R11更改为54.9K...谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有54.9K、因此我使用了56.2K。 它似乎没有太大的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    似乎打开噪声的原因是那里没有 RC 滤波器。  请参阅数据表中的以下部分。  如果您能在电路板上实现100欧姆和1nF 的死区错误、

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个模块需要一些工作。 您将在今天和/或明天有空吗?

    为什么您认为这个问题与斜率补偿有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斜率补偿对占空比和开关频率有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    它是电流模式控制器、因此如果占空比超过50%、则会产生次谐波振荡。  斜率补偿有助于实现这一点。  我会尽力帮助您解决这个问题、所以只需在这里回复 E2E、我会经常检查。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子表格中计算得出的占空比小于50%、因此斜率补偿不应成为一个因素。 我仍然会尝试滤波器。 感谢您的帮助、我不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    确保该电容器位于 IC 的 IS 引脚附近、并靠近该引脚接地。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我所做的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、即使占空比和频率仍然不正确、它看起来确实更稳定。 而且电感器变得非常热。 明天、我将尝试使用模拟调光和固定电阻器来以较低的电流水平运行仪表板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    由于展频、占空比会有所不同、但在从一个脉冲到下一个脉冲的占空比中、占空比应该接近。

    使用升压稳压器时、其效率应该接近90%。  但功率损耗应该在主 FET 和二极管上、而不是电感器上。

    该器件是一款非常成熟的器件、已在业界通过许多计划得到应用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是德州仪器(TI)支持工程师吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 TI 的 TPS92692应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下为什么设计中的器件即使在启动时也无法以正确的频率运行吗? 我可以理解、占空比可能受反馈影响、但不会受基本开关频率的影响。 我已禁用展频、开关频率仍然不稳定。 我选择这款器件是因为它是一款成熟的器件、似乎有一个很好的设计工具。 我不明白是什么原因导致了它无法正常运行。 由于未以正确的频率运行、电感器电流会变得过高。 我的客户需要有一个演示系统运行昨天,我不知道为什么部件是这样的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对升压转换器的工作原理的理解是、开关频率是恒定的、占空比因输出控制而变化。 此设计中的这一部分行为不是这样的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    占空比现在更稳定、还是和以前一样窄和宽?  
    如果这里还有其他问题、请获取 TPS92692的评估板、以帮助您测试和评估您的设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    占空比不稳定。 此处所出现的情况是开关接通的时间过长、以便电感电流达到 IS 阈值、此时、开关短暂关断、这会导致电感电流下降、然后再次短暂导通。

    我看到了评估板、但无法让其模拟我们的 LED 配置。 我稍后会附加更多屏幕截图、但据我所见、基本问题是开关频率。 它以错误的频率运行是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    您应该能够使用我们的评估板、只需针对您的应用进行一些最少修改。  我们将等待示波器捕获。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法通过模拟调光使其充分发挥作用、并将最大输出电流降低至1A。 我正在努力为营销演示准备一些电路板。 我会在几天后恢复故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    我没有收到您的反馈、因此我认为您已经解决了您的问题、将关闭此帖子。

    谢谢 Tuan