This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:通过命令行使用 CommandLine 编程器进行编程

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391052/bq20z80-programming-via-command-line-using-commandline-programmers

器件型号:bq20z80
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

工具与软件:

您好!

我尝试通过 MKS-SAI-001使用命令行编程器对我的 bq20z80芯片进行编程、该编程器在 BQEVSW 中提供了帮助。  我将通过命令行发送命令:  

Prog20zx.exe "C \ Programming_Files \ FileName.senc"-i -p -r

尽管我可以通过 BQ 评估软件与芯片通信、使用"Pro"选项卡将文件发送到程序、并且可以通过 LabVIEW vi 进行通信以写入和读取板载数据、但我始终收到适配器未连接的错误代码302。  命令行中缺少什么、因为它无法找到适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    命令行工具不支持 MKS 适配器。 您必须在兼容的 PC 上使用 EV2300。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!