Other Parts Discussed in Thread: TPS53119
工具与软件:
您好、
TPS53119的原理图如下所示、其中输入电压为12V、输出电压为1.8V、最大输出电流为10A。 请帮助检查原理图是否有任何问题。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您使用 TI 并寻求帮助。
似乎对原理图进行了一些编辑、我将对这些编辑进行评论。
1) 1) L10007上的 RCC 注入电路似乎已移除。 TPS53119采用 D-CAP 模式控制。 D-CAP 模式控制需要与开关时序同相的输出电压纹波、以调节和稳定输出和开关频率。 输出电容似乎由1个2.5V 470μF 电解电容器与1个100μF 和1个10μF 陶瓷电容器并联组成。 我担心它们在控制环路的正确相移处不会提供足够的输出纹波。
使用悬空 RF 引脚时、标称开关频率为500kHz、而1.5μH 电感器将具有2A 峰峰值纹波。 为了在 FB 处至少具有10mV 的纹波、转换器需要30mV 的输出电压纹波、以更大限度地减小15mΩ 的 ESR。 遗憾的是、即使470μF 电容器具有 ESR 的15mΩ、100μF 电容器也将开始降低100kHz 时的阻抗、纹波将不会处于正确的相位。
如果470μF 电容器具有15m Ω 或更大的 ESR、并且您可以承受30mV 的输出纹波、请移除 C11102。 否则、您需要填充整个电感器的 RCC 注入。
为了在 FB 引脚上获得10mV 的纹波、您需要一个介于300μs 的 R17266和 C16598之间的 R-C 时间常数、因此、您可以填充 R17266 = 3.01和 C16598 = 0.1μF
您将需要 C16599将该纹波注入 FB、但该纹波需要注入 VFB 引脚(引脚1)、而不是 MODE 引脚(引脚20)。
增加的纹波会将 VFB 的平均电压提高至0.605、因此您可能需要将 R17263 (降低)或 R17262 (增加)调整1%左右以调整输出电压、否则 Vout 将为1.815V
2) ROVP 引脚应连接到 VOUT 并使用与 VFB 相同的电阻分压比、因此使用20kΩ 填充 R17270
3) 3) 100μF 和10μF 陶瓷电容器在并联使用时往往会引入"电容间谐振"。 您可能需要考虑将 C16597增加到22μF、以防止1.5MHz 出现噪声杂散。
由于原理图中的编辑次数较多、您在更新原理图后能否共享原理图、以便我们验证 Ben 是否正确建立了连接?