This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:PMIC 要求建议

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390089/bq25155-pmic-requirements-recommendation

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:BQ25180、BQ25620

工具与软件:

尊敬的 TI 团队  

我的要求如下所示

-半节锂聚合物电池充电器(3.7V, 800/SR2) 1000 mA
-用于以下设备的降压输出:
 -蓝牙模块(1.7V 至5.5V、50mA 至100mA)
 - Wi-Fi 模块(3.6V、260mA)
 - LTE Cat1 bis 模块(3.8V, 830mA )
 - GNSS 接收器(1.8V/3.3V, 250mA )

请为该应用推荐合适的 PMIC IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您能解释一下它是1节还是2节电池充电器吗?

    对于集成电源轨、您可以查看集成了 LDO 的 BQ2515x 系列器件以及集成了降压转换器和 LDO 的 BQ2512x 系列器件。

    或者、我们提供一些充电器、这些充电器或许可以提供帮助、但您需要额外的分立充电器。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan Ospina:

    感谢您的答复。

    电池电芯数为1。

    您可以针对单独的充电器和降压转换器、以及集成到单个 PMIC IC 解决方案中的充电器和降压转换器提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    如果您希望创建分立式解决方案、我建议创建一个新的 E2E 主题、以潜在的降压转换器作为器件型号。

    根据充电器要求、我推荐使用 BQ25180系列器件作为线性解决方案、或者使用 BQ25620系列器件作为开关解决方案。 两者都能够通过集成电源路径处理1A 单节电池充电。 如果您发现放电电流超过了 BQ25180的放电电流需求、我建议您查看能够处理更高功率的 BQ25620。

    BQ25180放电电流。

    BQ25620放电电流:

    此致、

    Juan Ospina