This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:布局审查

Guru**** 1824550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391530/lmr38020-q1-layout-review

器件型号:LMR38020-Q1

工具与软件:

您好!

我们很遗憾 LMR38020-Q1、需要您对布局的反馈。

谢谢、此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    如果可能、您能否提供原理图和布局文件? 如果您愿意、您可以向我发送一个 PM。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    在我这边只有几条评论。

    我会通过减小布线长度来使自举电容器 Cout11更靠近开关节点、并使引导布线尽可能宽、从而连接 BOOT 和 SW 引脚。

    这样、您可以将电感器 L1移至更靠近 SW 节点的位置、从而减小 SW 节点的尺寸。 这也会使输出电容器更接近。  

    我还建议使用大迹线连接5V 输出节点、以最大限度地减少向下游电路增加额外电感。  

    看起来您在顶层和底层下面添加了一个实心接地层、因此我认为应该没问题。

    谢谢!

    Richard