请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020-Q1 工具与软件:
您好!
我们很遗憾 LMR38020-Q1、需要您对布局的反馈。
谢谢、此致
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们很遗憾 LMR38020-Q1、需要您对布局的反馈。
谢谢、此致
Simon
您好、Simon:
在我这边只有几条评论。
我会通过减小布线长度来使自举电容器 Cout11更靠近开关节点、并使引导布线尽可能宽、从而连接 BOOT 和 SW 引脚。
这样、您可以将电感器 L1移至更靠近 SW 节点的位置、从而减小 SW 节点的尺寸。 这也会使输出电容器更接近。
我还建议使用大迹线连接5V 输出节点、以最大限度地减少向下游电路增加额外电感。
看起来您在顶层和底层下面添加了一个实心接地层、因此我认为应该没问题。
谢谢!
Richard