This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:正常状态下的功耗

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390876/bq25758-power-consumption-in-normal-condition

器件型号:BQ25758

工具与软件:

您好!

BQ25758在正常工作状态下工作时的典型数字是什么?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    你说什么是正常情况? 您是否知道输入/输出电压和负载是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我在这里提到的正常条件对应于静态工作模式。

    因为客户想要了解 BQ25758的典型功耗。 我快速查看了数据表、但找不到相关参数。

    输入电压:48V、输出电压:36V 输出电流:5A

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、ö m

    如果您能给我一个粗略的数字或一个典型的数字:)就足够了

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    感谢您耐心等待。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    EN_HIZ=0、VAC=48V 且 VBAT=48V 时的静态电流约为来自 VAC 的433µA。 当 EN_HIZ=0、VAC = 0V 且 VBAT = 48V 时、IBAT 电流约为25µA

    此致、
    埃森·加洛韦