This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM -难以实现基本功能

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO, EV2400, BQ25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387610/bq25750evm-bq25750evm---difficulty-achieving-basic-functionality

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我正在使用 BQ25750评估模块、但难以实现其某些基本功能。 我花了大量时间查看文档并尝试调试设置、但仍然观察到异常行为。 我希望有人能指出我所遗漏的东西。

以下是我在使用 BQ25750 EVM 时遇到的问题的详细信息:

测试设置:
EVM 的默认配置(列出的跳线为默认配置)、使用 EVM2400通过 Charger_2_00-bq25750.bqz 配置文件将 I2C 连接回 bqStudio、J1上提供电源输入、J3 (电池)或 J2 (系统)上无任何连接。

观察到的行为:
电源设置的 (在10V 至40V、8A 范围内测试)、电源不会传递到系统输出(J2)、PG 引脚为高电平且 PG 寄存器为0/"电源不正常"。 芯片通过 I2C 进行响应、探测 TP32 (3V3上拉)的读数符合预期。 芯片不会执行任何 ADC 转换、并且立即将 ADC_EN 恢复为0 (禁用看门狗、在连续采样和单次触发模式下)。  

在将锂离子电池(10.95V 3节电池组、移除 JP1、将 JP2设置为34.6k Ω)连接到 J3、将系统负载(~11V @ 3A)连接到 J2以及为 J1供电或未为 J1供电的情况下、也会观察到相同的情况。 充电或系统运行时功率不流动。 如果只有一个电池连接到 J3 (移除 J1电源)、则芯片本身无法通过 I2C 进行通信。  

主要问题:
假设我在测试方法中没有遗漏明显的内容、那么是否有一组建议的诊断步骤来确定 BQ25750芯片本身是否存在问题?  

评估板是全新的、因此我认为它有问题。 非常感谢能够提供的任何指导。 连接电源连接到 J1并设置为20V、8A 时观察到的寄存器值。


谢谢!
Zack

e2e.ti.com/.../bq25750_2D00_registers_2D00_2024_2D00_07_2D00_15.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的配合。 我正在查看您这里的寄存器设置。 我想充电器正试图从电源吸收太多的功率。 如果将充电电流设置为较低(例如1A)、是否允许充电器充电?

    要为3节电池充电、请记住您需要更改 FB 反馈电阻器、您可以查看设计计算器以了解如何执行此操作: www.ti.com/.../

    对于 ADC、默认设置为单次触发、因此 ADC 将自行复位。 您需要设置 ADC_RATE=0才能使 ADC 连续运行。 有关 ADC 的更多信息、您可以查看常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-central-faq-page

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速回复、并对我延迟回复您深表歉意。

    充电电流的良好指示。 我没有看到电池电流的任何指示、但我已按照建议将充电电流更新为1A (这也更适合我使用的3节电池)。

    我的当前测试配置为:
    测试电池类型:3节串联锂离子电池(充电调节目标为12.6V、PCM-LI3S8A +电池组中的多开关)
    EVM 跳线:默认设置、移除了 JP1、JP2上的电阻为34.6k Ω、用于3S 电池充电反馈(使用提供的计算器进行计算)
    输入电源:12.6V、8A
    测试负载:系统接受10V 至14V 电压、上拉至~3A (最大42W)

    我已经测试了电源、电池和系统负载的连接和断开组合、并发现:
    -系统输出(J2)不带电源和/或电池
    -当仅连接到电池时、IC 不通过 I2C 响应(通过 EV2400至 bqStudio)
    -电池,无论放电水平(测试3S 电池组~10V,~11V,~12V)不会触发任何充电活动

    我要附加寄存器值以供参考、这些值在每个测试条件下都相同。

    本周我没有适当的电子负载来执行针对电路板默认7芯串联配置的测试、但我将在下周拔出该设备、然后运行这些设备、再通过默认配置中的测试点进行测试。 如果你有任何关于如何最好地进行的指导,我欢迎它。  

    一个简短的问题: 当 BQ25750EVM 在配置的电压范围内连接到 J1上的电源并且 J3未连接电池时、它是否应该默认为 J2上的系统输出供电?

    非常感谢您的时间和帮助!

    谢谢!
    Zacke2e.ti.com/.../bq25750_2D00_registers_2D00_2024_2D00_07_2D00_19.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    系统输出(J2)无法使用电源和/或电池供电
    -当仅连接到电池时、IC 不通过 I2C 响应(通过 EV2400至 bqStudio)
    -电池,无论放电水平(测试的3节电池组~10V,~11V,~12V)不会提示任何充电活动[/报价]

    我认为这块电路板可能已损坏。 有几个测试方法。 您能否测量 R22和 R25的电阻以查看这些电阻器是否为10Ω?

    此外、使用高阻抗万用表、您是否曾看到 ACDRV 或 BATDRV 处于开启状态?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为您的怀疑可能是正确的:

    - R22测量值为2.37k 欧姆,R25测量值为2.35k 欧姆。

    -使用高阻抗仪表测量,同时运行在相同的测试条件下,没有 ACDRV 或 BATDRV 在任何条件下打开之前。

    尽管我猜 R22和 R25也表明 IC 中可能存在问题、但我很乐意尝试更换它们、或继续执行任何其他有用的诊断步骤。

    谢谢!
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的测量。 R22和 R25指示 IC 极有可能损坏。 您是否针对 EVM 执行了任何会使电路板损坏的测试? 如果是、您的测试条件是什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这是令人遗憾的、但确实可以解释缺乏预期行为。 我的所有测试条件都在为电路板指定的边界内(实际上、本主题中详细说明了所有条件)。 我在测试时也没有观察到任何越界活动、除了预期的功率输出不足。

    什么是最好的前进道路? 该 EVM 是~2个月前购买的、这是其首次使用。 是否可以将其更换为可正常工作的电路板?

    感谢您对本诊断流程的所有帮助。

    谢谢!
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您耐心等待。 我将对此进行探讨、并在本周晚些时候与您联系。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我还在研究这个问题,我将努力回到下周。

    此致、
    埃森·加洛韦