主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
正在等待有关通过主机 MCU 加载 PD 控制器 TPS25750配置的回复。 我尝试了 GAID 命令来重置它, TPS25750处于补丁模式,然后 EEPROM 与 TPS25750连接,并向 TPS25750发送 GAID 命令,再次读取模式它仍然处于补丁模式。 我尝试了重启它的工作。 但通过软命令它不会。 我需要使用软命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
正在等待有关通过主机 MCU 加载 PD 控制器 TPS25750配置的回复。 我尝试了 GAID 命令来重置它, TPS25750处于补丁模式,然后 EEPROM 与 TPS25750连接,并向 TPS25750发送 GAID 命令,再次读取模式它仍然处于补丁模式。 我尝试了重启它的工作。 但通过软命令它不会。 我需要使用软命令。
我已尝试使用 Gaid 和 GAID 这两个命令。 测试场景 PD 控制器在补丁模式没有 EEPROM 连接,然后我将 EEPROM 连接到 PD 控制器,并通过 PD 控制器 I2C 从器上的 MCU 发送命令软复位命令,然后读取 PD 控制器模式,但它仍然补丁模式,如果我通过移除电源执行硬件复位,重置 PD 控制器后将其模式更改为 APP。 在我的硬件中,我没有硬重置选项,需要通过软重置(命令)来执行它。
尊敬的 Moeez:
感谢您的确认。 该配置应该没问题。
您是否遵循 i2c 引导流程? 我已经随附了一个从外部 MCU 引导 PD 的示例日志。
e2e.ti.com/.../DMC_5F00_PD_5F00_BOOT.sal
谢谢!
Kevin