This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过主机 MCU 和软复位加载配置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378968/tps25750-loading-configuration-via-host-mcu-and-soft-reset

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

正在等待有关通过主机 MCU 加载 PD 控制器 TPS25750配置的回复。 我尝试了 GAID 命令来重置它, TPS25750处于补丁模式,然后 EEPROM 与 TPS25750连接,并向 TPS25750发送 GAID 命令,再次读取模式它仍然处于补丁模式。 我尝试了重启它的工作。 但通过软命令它不会。 我需要使用软命令。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    TPS25751现已上市、并且可与 TPS25750引脚对引脚兼容、

    您能和我分享一下您 PD 的 ADCIN 配置吗?

    Unknown 说:
    我尝试通过重启它的工作。 但通过软命令它不会。 我需要使用软命令。   [报价]

    当您说软复位时、您是发送"Gaid"还是"GAID"?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说软复位时、您是发送"Gaid"还是"GAID"?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试使用 Gaid 和 GAID 这两个命令。  测试场景 PD 控制器在补丁模式没有 EEPROM 连接,然后我将 EEPROM 连接到 PD 控制器,并通过 PD 控制器 I2C 从器上的 MCU 发送命令软复位命令,然后读取 PD 控制器模式,但它仍然补丁模式,如果我通过移除电源执行硬件复位,重置 PD 控制器后将其模式更改为 APP。 在我的硬件中,我没有硬重置选项,需要通过软重置(命令)来执行它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    仅仅为了澄清、即使发送"GAID"硬复位也会导致这种情况? 发送软复位"Gaid"可复位 PD 处理器、因此不建议使用。

    您还可以向我发送来自 MCU 的命令的 I2C 日志吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    很抱歉耽误您的时间!  

    启动后是否需要连接 EEPROM?

    您还可以分享您的 ADCIN 配置吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在启动后没有连接 EEPROM ,但我们面临的问题有时 TPS25750在重新启动时仍然处于补丁模式,已连接 EEPROM ,在下电上电时,它会进入 APP 模式。 为了应对这个问题、我们需要通过 MCU 命令复位 TPS25750。

    ADCIN1和 ADCIN2连接了1.5V 电压

     保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    感谢您提供的信息。

    ADCIN 配置引脚应由 LDO3V3而不是1.5V 电源轨供电、因为它会更改数据表中的预期配置。

    是否可以为它连接一个3.3V 电源轨?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在参考设计和评估板中、ACIN 引脚连接到1.5V LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    让我调查一下!  

    我的理解是应该是3.3V、但我并不是说1.5V 也不会起作用。

    要确认您直接将其连接到 LDO 1.5、正确且没有电阻分压器?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADCIN 引脚直接与 LDO 1.5V 连接、无电阻分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    感谢您的确认。 该配置应该没问题。

    您是否遵循 i2c 引导流程? 我已经随附了一个从外部 MCU 引导 PD 的示例日志。

    e2e.ti.com/.../DMC_5F00_PD_5F00_BOOT.sal

    谢谢!

    Kevin