This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:平滑

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391896/bq27532-g1-smoothen

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

大家好、TI 团队。

"平滑"标志在哪里?

TRM SLUUB04 2.9和2.10状态 操作配置 C[平滑] 、但表6-5不会列出"平滑"。
TRM 中没有列出"平滑"的表。
我还尝试了使用 EVM、EV2400和 BQSTUDIO 检查 Configuration:Registers:OpConfig C、但找不到它。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi

    平滑启用称为"SMTHEN"、它位于 OpConfigD 寄存器中。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢。

    是不是有可能 OpConfig C[平滑] 仅仅是 TRM 中的一个拼写错误?

    如果我们假设与剩余容量相关平滑处理相关的唯一标志是 OpConfig D[SMTHEN] 和全部更换 OpConfig C[平滑] 引用了以下 TRM 项目 OpConfig D[SMTHEN]

    - 2.9 RemainingCapacity ()
    - 2.10 FullChargeCapacity ()
    - 2.11 StateOfCharge ()

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi

    没错、我认为这是 TRM 的一个拼写错误。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我理解这个问题。 谢谢你。

    此致、
    Hitoshi