This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:PEC 字节禁用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392648/ucd90160a-pec-byte-disable

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

您好!

UCD9016 PMBus 与 FPGA 相连接、FPGA (软 IP) 不支持 PEC 实现。

因此 FPGA 在 PEC 字节事务之前停止事务。 这会导致 I2C 读取和写入出现问题。  

是否有任何选项可在器件端禁用 PEC 字节事务。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    PEC 字节是可选的。 在器件端没有禁用 PEC 字节的选项。 PMBus 主机可以发送带有或不带有 PEC 字节的 PMBus 命令。 我们建议使用 PEC 字节、以便器件可以验证通过总线发送的数据。 如果没有 PEC 字节、则由 PMBus 主机负责 确保 数据的完整性。

    此致

    Anne NGO