This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:UCC256404光耦合器 FB 引脚拉电流

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC25640EVM-020, UCC256404, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392515/ucc25640evm-020-ucc256404-optocoupler-fb-pin-source-current

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC256404、UCC256402 TLV431

工具与软件:

您好、TI 团队

在 UCC25640EVM-020中使用 VO618A 光耦合器。  

根据该设计、光耦 LED 电流为(12V-1.2V)/9.09K Ω= 1.18mA。 根据数据表、VO618A 的 CTR 为50%至600%。  

这将为 7.12mA 提供0.594mA 的集电极电流。 但是、根据 UCC256404的数据表 、它显示 FB 引脚只能提供最大85uA 的电流。 剩余电流将从何处获得。

请澄清我的理解是否错误。  

此致

Rahamadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    光耦反馈的作用与您想象的略有不同。   

    首先、我尝试解释一下 UCC256402器件如何控制振荡器频率。

    要控制振荡器频率、需要在0到82uA 的范围内调整流出 FB 引脚(IFB)的电流。

    由于内部电流源的变化、FB 引脚可能必须在0到91uA 之间进行调节以获得完整的振荡器范围。

     

    为了设法更好地了解控制的工作原理、让我们看看下面的方框图。  IFB 是82uA 的内部电流源。  当光耦集电极从 IFB 灌入所有电流时、Rfb 两端没有电压、因为没有电流经过它。  此时、LLC 控制器以最大开关频率运行、并且 LLC 功率级的增益处于最低。  当光电器件不消耗任何电流时、IFB 上的82uA 电流会通过 RFB。  这会导致控制器以最小频率运行、并且 LLC 功率级增益达到最大。  因此、RFB 两端的电压可控制 LLC 的开关频率、以调整 LLC 的功率级增益。    

    光耦反馈将调整光耦二极管电流以控制和调整从 FB 引脚流出的电流。  这反过来又控制 LLC 开关频率来控制功率级增益并保持输出电压。   这不是固定电流、并且会因光耦合器 NCTR 而异。  请注意、该电路通过光集电极消耗的电流不能超过 IFB 源所能提供的电流。

    下面 是 VO618数据表中的一个图、显示了 NCTR 如何随环境温度和偏置电流变化。   根据 NCTR、R18两端的电流和电压会有所不同。  例如、如果 NCTR 为0.5、则需要从 FB 引脚汲取50uA 的电流。  这将要求光耦的二极管电流为100uA。  TLV431会调整 R18两端的电压、以将电流限制在100uA。

    如果 NCTR 为6%或600%。  为了保持从 FB 引脚流出的50uA 电流、需要300uA 的光电二极管电流。  如果这是您使用 TLV431的光电器件的特性、则会再次调整 R18两端的电压以实现该电流。

    这种光耦反馈配置不使用流经光耦的固定偏置电流。  根据振荡器频率要求调整光耦电流、以保持输出电压。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、