This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:将在充电 IC 和电池之间添加一个小电阻、这会导致充电检测异常

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392788/bq24040-will-adding-a-small-resistor-between-the-charging-ic-and-the-battery-cause-abnormal-charging-detection

器件型号:BQ24040

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于 BQ24040充电检测的问题、即在充电 IC 和电池之间添加一个小电阻器是否会导致充电检测异常? 我们想的是、增加的电阻器上会存在电压、这可能导致错误检测到电池充满电(达到设定的充电电压)、但实际上、电池电压尚未达到设定的充电电压。 此时充电指示灯是否显示异常?

此外、我们想知道从何处对 VO (REG)和 I (TERM)进行采样? 是否从 OUT 引脚内部对 VO (REG)进行采样?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT 路径中的任何电阻都会增加损耗、从而增加充电时间。 话虽如此、器件确实具有电压调节阶段、在此阶段充电电流逐渐变小。 如果终止电流设置过高、则由于电阻两端的压降、电池的端子电压可能会低于调节电压。

    输出电压和终止电流通过 OUT 引脚进行测量。

    此致、

    Mike Emanuel