This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:将 LM5143转换为具有可调电压和电流的 CV/CC 转换器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5141, LM5190-Q1, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392169/lm5143-convert-lm5143-to-cv-cc-converter-with-adjustable-voltage-and-current

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LM5141LM5190-Q1LM5190

工具与软件:

您好!

我尝试使用 LM5143制作 MPPT 充电控制器、我想在 CV/CC 转换器中转换 LM5143。

软件会更改充电电流以找到最佳功率点。

我先从 LM5141开始、这款产品非常适合因为可以禁用断续模式、而误差放大器是一种跨导放大器、可以用外部电路取代

这在 PSpice 中`s 不错、我还制作了一个测试 PCB、一切都正常、但输出电压最大可达15V、对我来说这就是低电平。

电池需要充电至14.6V、因此几乎没有余量。

之后我找到了 LM5143、这对我来说似乎很理想(是双相转换器、但我只需要单相)。

但我很难保持稳定、尤其是在使用电压环路时。

我使用功率级设计器工具将电压环路设计为具有10kHz 的带宽、但我看到了一些不稳定性

  

是否可以帮助解决此问题?

此致

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们有一个专用的 CC-CV 控制器、称为 LM5190-Q1、它似乎是适用于您的应用的理想解决方案。 您在这里为 Vin、Vout、Iout 和 FSW 设置了哪些规格?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex  

    LM5190尚未发布、我无法在此处透露详细信息。  

    如果您想使用 LM5190、请通过您当地的 FAE 与我联系。  

    - EL