This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:主机 MCU 如何清除 BQ76952的保护事件?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392071/bq76952-how-can-the-host-mcu-clear-protection-events-of-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我希望强制清除受保护状态。

(安全警报、安全状态、延迟的各个计数等)

主机 MCU 如何清除它们?

谢谢!

Sho Takayam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    您可以尝试将 RST_SHUT 拉至高电平达不到1秒、查看部分复位是否会将其复位。

    如果不起作用、您可以发送0x0012 reset()子命令。 这将复位所有数字逻辑、并清除所有未使用 OTP 进行编程的寄存器。

    需要注意的是、如果在器件复位后导致警报(例如短路)的状态仍然有效、则警报和状态将再次触发。  

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    这是否意味着无法仅复位保护检测状态?


    >>您可以尝试将 RST_SHUT 拉高到高电平不到1秒、查看部分复位是否会将其复位。
    是"reset:partial (复位:部分)"吗?
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181117/faq-bq76952-how-do-i-reset-the-bq769x2-device
    我认为它仅复位串行通信总线、而不复位 BQ7952的寄存器。
    寄存器也是否复位?  
    我在上电时设置寄存器(数据存储器访问)(不写入 OTP)、是否需要在"RESET:PARTIAL "后再次设置?  

    谢谢!

    Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    部分复位应复位串行通信总线和有效故障。 这不会复位任何 RAM 寄存器。  

    此致、

    Thomas Rainey