This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:USB 至 I2C 或 SMBus 接口

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392744/ev2400-usb-to-i2c-or-smbus-interface

器件型号:EV2400

工具与软件:

尊敬的社区:

我们开发了一个应用。 在该设计中、使用了一个 BMS 模块、并使用 BQ25720RSNR 和 MCU 进行通信和控制。 要设置充电电流和电压、我是否需要 EV2400、否则正常的 USB 转 I2C 也可以?

是否可以与正常的 USB 转 I2C 或 SMBus 接口模块通信?如果可以、请告诉我相关过程。

谢谢。此致、

Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    我会邀请我们的充电器组的一些人来发表见解。

    此致、

    Anthony Baldino