Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我们正在使用 BQ40Z80针对4S2P 电池组测试我们的第一个原型。 前两块板正常工作、但当我插入第三块板时、读数有些奇怪。 请参见下图。 所有电芯电压读数为0V、但 BAT 引脚读数为28V。 (BTW -使用万用表在引脚输入端读取的所有电压均正确、每节电芯~3.9V)。 此外、未连接负载时、电池电流读数为32A。 不过、TS1和 TS2在大约室温下的读数是正确的。 AFE 似乎不同步或发生类似的事情。 是否可以对其进行复位? 我尝试了电压校准、但失败了: