This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ4050-R1满载测试放电至 SOC 7%、关闭负载并停止放电、SOC 延迟几秒钟、然后跳转到0

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389488/bq40z50-r1-bq4050-r1-full-load-test-discharge-to-soc-7-turn-off-the-load-and-stop-discharging-soc-delay-for-a-few-seconds-then-jump-to-0

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

工具与软件:

BQ4050-R1满载测试放电至 SOC 7%、关闭负载并停止放电、SOC 延迟几秒钟、然后跳至0;当记录的电压数据未达到零跳变电压时、SOC 跳至0的原因是什么? 哪些情况会导致 SOC 突然跳变为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享此事件的日志文件和电量计设置的.gg 文件?

    此外、您能否告诉我们如何为此电池选择 chemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、附件是此事件的日志文件和 GG 文件;我已经确认了在上一篇文章中使用 GPCCHEM 工具选择化学物质 ID 值的问题、并且我可以确认 ID 值正确;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6253.CN070.gg.csve2e.ti.com/.../_D89A296E_AC_E16E7D8FD08F4C88F665F4954B6DD58B08FF_100_250009FF_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流满载电流已衰减了10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送这些文件。

    关于发送的日志文件、是否记录了充满电容量和剩余容量值? 我很难找到它们、通过这些可以我们更好地了解 SOC 在放电结束时下降的原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请检查这两列中随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、我们将开始研究这些文件。

    这是否是对黄金映像进行编程后完成的第一个周期?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、第一个周期是标准0.5C 充电和放电电流、而这是第二个周期、视为1C 高电流放电测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我电芯堆的形成是什么吗? 现在它看起来是3S1P、但对于该形成而言、FCC 值似乎非常高。

    同样、放电结束时的 Ra Table 值(#14)似乎比其余值高得多、这可能会导致此类下降:

    在日志文件中、您能告诉我器件的温度读数在哪里吗?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是3S6P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件并联使用电池、请更改设计容量以反映这一点。 由于有6节电池并联、因此可以将每节电池的单个容量乘以6以获得设计容量的输入值:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于配置的电流限制、这是衰减10倍的容量。 Design 2811mA、实际主机通信将为2811 * 10=16 28110mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的澄清。 我在日志文件中看到、电量计的读数不断高于40摄氏度。 请查看随附的用于优化更高温度的 GPCRB 工具。 这可能会导致 SOC 下降。

    e2e.ti.com/.../3021.GPCRB_5F00_hi-instructions.txt

    此致、

    Anthony Baldino