This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:为 BQ25622寻求帮助以提高 CC 充电电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390632/bq25622-seeking-assistance-to-increase-cc-charging-current-for-bq25622

器件型号:BQ25622

工具与软件:

我写信给您、想寻求您的帮助、以解决 BQ25622电池充电器 IC 的问题。 我正在尝试使用此 IC 为单节锂离子电池充电、但 CC 充电电流明显低于预期、从而导致充电时间延长。

所需的充电电流至少为 VBAT=2.5A但电流似乎被限制在1.0A 左右我已经验证输入电源可以提供高达5V/3A 的电流。

此外、充电状态经常在 CC 和 CV 之间转换、并且管理这些转换的条件不明确。

我禁用了基于温度的限制功能、因此我假设这不是电流限制的原因。

非常感谢您提供有关如何提高 BQ25622 IC 的 CC 充电电流的指导。 您可以分享的任何配置设置、技术或专业知识都将非常宝贵。

感谢您发送编修。 我期待您的迅速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当实际充电电流低于所需值时、您能否提供以下信息?

    1. 充电器工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和故障条件(如果有)。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 ILIM 电阻器阻值是多少? 将 IINDPM 和 EXT ILIM 中的较低值考虑在内。 您可能需要在 REG0x19_EXT 4寄存器位2 EN_12V_OR_EN_EX 中禁用 Charger_Control_ ILIM
    TILIM、也需要重置看门狗、或在看门狗过期时继续更新、因为它是 看门狗复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行调试、最好通过将 EN_EXTILIM 位复位为0来禁用看门狗计时器并禁用 ILIM 引脚功能。

    谢谢!

    宁。