This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:现在有一个新项目、4S1P、LFP 电池单元。 如果使用 bq40z50-R2来匹配 LFP 电池、那么在它空闲时 SOC 是否会跳变?

Guru**** 2555080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392294/bq40z50-there-is-a-new-project-now-4s1p-lfp-battery-cells-if-bq40z50-r2-is-used-to-match-lfp-cells-will-there-be-a-jump-in-soc-when-it-is-idle

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ34110、、 BQ4050

工具与软件:

TI 专家、
我发现、将 bq34z100-G1与 LFP 电池结合使用几个月时、如果保持空闲状态、SOC 将会大幅跳跃。

后来、该电压更改为 bq34110来解决此问题。


现在有一个新项目:4S1P、LFP 单元。 如果使用 bq40z50-R2来匹配 LFP 电池、

当 SOC 空闲时是否会有跳变?


bq4050是否更适合与 LFP 电池配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法保证不会有基于输入到器件的配置的 SOC 跳变、但是 bq40z50-R5确实具有我们监测计的出色 LFP 性能。

    此致、

    Anthony Baldino