This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:3.5kW 至5.5kW 范围内的直流/直流建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392460/ucc25660-suggestion-for-dcdc-in-3-5-to-5-5-kw-range

器件型号:UCC25660
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

  1. 一直在寻找 LLC、并打算采用这个方法、但我注意到您建议使用相移来获得更高的瓦数。 您会建议什么? 我们对 UCC28950在3kW 时遇到了很多问题...  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我们设计的 LLC 是全桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、我们使用的 UCC28950控制器在更高的电流输出/高噪声水平下会变得混乱。 FET 驱动信号的开启和关闭与数据表不符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于功率高于1kW 的应用、通常相移全桥 (PSFB)是更好的选择。  UCC28950已用于许多3kW 应用。

    很抱歉您以前在设计 PSFB 转换器时遇到过问题。   以下应用手册介绍了在 PSFB 中使用 UCC28950的分步设计过程。  应用手册中甚至包含指向 Excel 设计工具的链接、该工具可用于设置控制器和选择功率级元件。  我相信这些信息将在设计过程中为您提供帮助、并有望帮助您解决过去遇到的任何设计问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    客户发现、使用有效的设计 进行比较有助于进行该设计的调试过程。  我们有一个600W 的评估模块、您可以从 TI.com 订购该模块、它采用了 UCC28950。  通过以下链接可访问本评估模块用户指南。

    www.ti.com/.../sluub02

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、