工具与软件:
你(们)好
我 有一个电路、BQ24172作为充电器。
q 是-如果 手动停止充电过程(通过将 ISET 引脚连接至低于40mV)、会发生什么情况
在电压达到调节电压之前(在本例中为12.6伏。并保持该电压。
充电器 FB 引脚处的电阻器为499k 和100k
我的快速充电器计时器(TTC 引脚)连接到一个电容器、可 为我提供17小时的充电时间限制
我的 q 是-充电器是否会在 17小时 限制充电结束时给我错误状态?
如果需要限制电池的充电电压 、能否 通过 将 ISET 引脚连接到40mV 以下 以便在所需的电压下停止充电来实现?
或者更好的做法是通过更改充电器 fb 引脚输入端的电阻来限制调节电压。
3. TTC 定时器是否与 充电器上的 fb 引脚"看到"的电压相关?