This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:软启动电路

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392918/uc3842-soft-start-circuit

器件型号:UC3842

工具与软件:

尊敬的 TI:

如何在 UC3842中计算软启动所需的 Css 和 RSS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚有效范围为1V 至4.5V。 然后、从 Css = 0.5V 到 Css = 3.8V 之间可以考虑软启动时间。

    考虑到线性电荷的近似值、如果软启动时间 TSS = 1ms、并且选择 RSS = 10k、则

    Css = TSS x (Tss/rss Vref)/(3.8V-0.5V)

       = 0.001s x (5V/10k)/ 3.3V)= 1.51 x 10^-7 F = 0.151uF、或0.15uF

    由于实际电荷呈指数增长、因此所需的时间会稍长。 但以上内容足以构成一组初始参数。 您可以在基准测试期间进行一些调整。