This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:3.5kW 至5.5kW 范围内的直流/直流建议

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392897/ucc25660-suggestion-for-dcdc-in-3-5-to-5-5-kw-range

器件型号:UCC25660
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

我回答了自己的问题。  

用于大功率直流/直流转换的相移全桥(PSFB)与全桥 LLC (FB-LLC)|德州仪器 TI.com

我们已经发现 UCC28950容易受到噪声的影响并被破坏成一个混乱的灾难性输出、这在任何文献中都是无法描述的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过客户在使用此器件进行设计时遇到任何问题、这些问题遵循数据表中的布局指南以及应用手册 slua560中的设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    如果设计的布局不良、则容易受到噪声的影响。  以下链接将为您提供采用 UCC28950的600W 参考设计。  用户指南中有原理图、BOM 和布局捕获。  您可能需要使用参考设计布局作为参考、并将其与您自己的布局进行比较。  如果 您发现您的布局和参考设计之间存在任何重大差异、则您的布局可能会成为问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    另一个可能导致出现问题的原因是该设计没有足够的相位裕度或增益裕度。  您可以使用应用手册 SLUA560检查电压补偿。  您还应使用网络分析器检查环路补偿。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我还会仔细检查 CS 变压器设置。  如果此设置不正确 、您的设计可能会进入过流断续模式保护。

    您可以使用应用手册 SLUA560检查此设置。  请注意、如果 CS 信号由于布局不佳而存在噪声、可能会导致控制行为异常。

    您也可以 从 TI.com 订购此参考设计进行评估。  它使用应用手册 slua560进行设计、该设计非常稳定、并且没有您描述的任何行为。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、