This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:化合物 ID

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392537/bq27426-chem-id

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好、先生

如果我们使用电池电压为4.45V 的 bq27426、这是可行的吗?  我们可以使用什么化学 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该使用 GPCCHEM 工具 、以确保您要使用的 chemID 能够与您正在使用的电池很好地匹配。 我提供的 GPCCHEM 工具链接包含有关如何使用该工具的用户指南。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny

    从规格说明中可以看出、不能使用特定的电池化学配置文件对 bq27426进行编程。 器件存储器中提供三种预定义的化学成分曲线。 因此、如果我们使用 GPCCHEM 工具获得新的化学配置文件、我们能否加载此新的电池化学配置文件?

    Yihong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不可以、您只能将三种化学 ID 中的一种加载到电量计上。 GPCCHEM 工具将在您完成该工具的使用后为您提供一个报告。 此报告中将有一个部分用于说明您的电池与三种化学 ID 的匹配程度。  

    此致、  

    Jonny。