请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM
工具与软件:
您好、先生
如果我们使用电池电压为4.45V 的 bq27426、这是可行的吗? 我们可以使用什么化学 IC?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您应该使用 GPCCHEM 工具 、以确保您要使用的 chemID 能够与您正在使用的电池很好地匹配。 我提供的 GPCCHEM 工具链接包含有关如何使用该工具的用户指南。
此致、
Jonny。