This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:无法从 PMIC 的 DCDC1-4获得所需的输出/无输出。

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390227/tps65216-unable-to-get-the-desired-no-outputs-from-the-dcdc1-4-of-pmic

器件型号:TPS65216

工具与软件:

您好、TI:

请查看随附的原理图下方、我们无法从此 IC 的输出轨获得所需的输出。 此原理图是参考 TPS65216 PMIC 数据表设计的。  

  • 我们在 INT_LDO 引脚(引脚35)上获得2.5V 的输出
  • PWR_EN 由3.3V 电源供电
  • PFI 由0.995V 供电
  • PMIC 的输入电源电压为5V。

e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TI_5F00_HELP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆、您好!  

    可能很难确定 没有获得所需 输出值的确切原因、  

    您是否能够提供任何示波器捕获来显示 从电源轨获得的输出电平?  

    此外、您可以提供寄存器读数、并检查寄存器0x01和0x02是否有任何故障标志?

    关于原理图、
    您能否提供每个直流/直流转换器的输出电容器的值?
    我注意到在 DCDC4引脚上有一个额外的电感器(L32)。 我可以问一下添加此部件的目的吗?

    谢谢!
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    QUE: 您是否能够提供任何示波器捕获来显示 从导轨中获得的输出电平?  

    回答:不、我们不会从直流/直流电源轨获得任何输出、直流/直流电源轨的所有输入引脚都由5V 供电。  

    QUE: 此外、您可以提供寄存器读数、并检查寄存器0x01和0x02是否有任何故障标志?

    回答:不、我认为 IC 未打开、因此无法 通过 I2C 检查寄存器0x01和0x02。

    QUE: 可以提供每个直流/直流转换器的输出电容器的值吗?

    答案:是的、我已经附加了被动值的电子表格。

    QUE: 在 DCDC4引脚上有一个额外的电感器(L32)。 我可以问一下添加此部件的目的吗?

    回答:是的、从我们这边看、我们移除了电感器并将电感器焊盘短了是一个错误。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_PASSIVES_5F00_TI_5F00_SUPPORT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    对于 TPS65216、LDO1默认设置为输出1.8V? 您是否能够将输入电压连接到 LDO1并添加输出电容器?

    一旦触发唤醒事件并且已过使能延迟时间、LDO1就应启用。 LDO1通常用作 nWAKEUP 和 nINT 的上拉电压、因为它是唤醒事件后上电的第一个电源轨。

    使用 DCDC4意味着在序列的稍后阶段之前、您不会有正确的上拉源、这是不理想的。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我们不在我们的电路中使用 LDO iit is NC、也是为了进行测试、我们  在 nWAKEUP 和 nINT 引脚上提供了外部1V8上拉电阻。 仍然未获得任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    我们需要查看示波器对输入电压上升和数字信号的捕获、否则将难以分析。

    请分享 IN_BIAS、nWAKEUP、PWR_EN 和 nINT 的捕获结果作为开始。

    LDO1在此器件上默认启用、因此当 LDO1尝试启用但缺少外部组件时、可能会遇到电源故障。 您可以尝试为 IN_LDO1引脚提供5V 电源、看看这是否允许正确加电。 数据表中 LDO1输出的引脚说明表明、需要一个输出电容器才能使 LDO1达到电源正常状态、并且不会触发故障。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的帮助、我们为 IN_LDO1引脚提供了外部5V 电源、并且 PMIC 已开启。

    我还有一个关于 PMIC 的活动状态的问题、在数据表中、PB 引脚应该先上拉、然后连接到按钮。 但我们不需要在 PCB 板上使用按钮、因为我们要将此 IC 用于非便携式设备、那么在向 PMIC 接通5V 主电源后、除非主电源关闭、否则必须满足什么条件才能实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    DCDC1和 DCDC2生成1.1V 的默认输出、 两者均通过 I2C 进行调节(根据数据表)。

    我们能否将外部反馈电路连接到 DCDC2的 FB2引脚以为 DDR4存储器生成1.2V 电压、而不是使用 I2C 进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    对于 PB 引脚、如果您不使用按钮、应该可以将此引脚悬空。 PB 引脚有一个连接 SYS 电压的内部上拉电阻器(100k)、因此如果该引脚悬空、您应该不会在运行状态下看到任何干扰。

    您可以添加 FB 电阻分压器来将降压输出调整为1.2V。 我建议使用至少1%容差的电阻器来获得更高的输出精度。

    此致、

    James