This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:用于同步降压转换器的低侧外部二极管- LMR514x0

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392045/lmr51440-low-side-external-diode-for-synchronous-buck-converter---lmr514x0

器件型号:LMR51440
主题中讨论的其他器件:LMR51450

工具与软件:

您好!

在 LMR51450 EVB 中、 需要准备 D1 (Diodes Inc 1N5819HW-7-F 、Diode、Schottky、40V、1A、 SOD-123)从 GND 到 SW 节点、但未组装。

您是否有关于应在哪个 D1上填充 D1的设计的应用手册/建议/指南? 我在 LMR514x0数据表上找不到任何内容。

如何使用 D1提高降压转换器的性能?

二极管的规格应该是什么?

一般信息很有用、但我要特别问的是关于 LMR51440的设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    感谢您的提问。 我目前正在与团队进行交流、并将在 EOB 星期五为您提供最新信息。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约书亚
    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    抱歉、我得到了确认。 主流理论是 EVM 的设计人员试验减少死区时间损耗。 在任何情况下、该二极管焊盘都可以忽略、并且该二极管焊盘不是器件运行所必需的、因为它是同步器件。

    谢谢!

    Joshua Austria.