This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:TPSM53603RDAR 电源中断计算

Guru**** 2631495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379736/tpsm53603-tpsm53603rdar-power-interruption-calculations

器件型号:TPSM53603

工具与软件:

我使用2个 TPSM53603RDAR 来生成5V 和3.3V。 输入为12V 直流。我的器件上的电源中断要求为20ms、我计划在12V 输出后使用一个电容器组作为 TPSM53603和 TPSM53603的输入。 我需要一些关于应该完成的计算的帮助。 在计算保持电容值时、是否应该考虑 TPSM53603的效率? 您能帮助我完成计算吗?

此外、如果我在3.3V 输出添加一个高值电容(例如2200uF)、这会影响 输出吗? 如果3.3V 线路(大约1.5A)上有一些高消耗负载、而不是5V 线路上、是否建议使用这么大的去耦电容? 如何计算所需的去耦电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的原理图?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源中断电容计算、置于12V 直流/直流转换器之后、然后馈送到2个 TPSM53603、后者转换为3.3V 和5V。 12V 直流/直流转换器上的总负载为550mA。 可以在时间 t 后计算电容器电压并估算电压是否大于所需电压。 我想分享我的计算结果。

    VCC (V) 11.5.
    正常电流(A) 0.55.
    所需的最小 VTG (V) 6.2.
    VTG 6.2时所需的最小 I (A) 0
    C (μ F) 1800
    时间(ms) 15.
    EqZ (Ω) 20.90909091.
    τ 0.03763636364
    T (ms)后电容的 EqVtg:15. 7.7199
    T (ms)之后电容的 EQ 放电电流:15. 0.3692

    或者、使用电容器的能量计算是正确的。

     如果我使用2个 TPSM53603、则需要考虑哪个效率参数。 在 TPSM 之前使用的 TPSM 或我的12V 直流/直流转换器

    TPSM53603
    保持时间 15. ms
    转换器的输出功率 6.325. W
    直流/直流效率 0.86
    VH 11.5. V.
    VL 6.2. V.
    C Hold-up = 2 * P out * t / Eff *(V² cap - UVLO² μ F)、 2351.983103. uF

    我无法理解如何继续。 在下面分享一条捷径。 我理解这可能不是处理中断问题的最佳方法。 但是、在此现有设计中、是否有办法进行计算并改进工作?

    A. 12V 直流/直流转换器输出。 11.5V、因为肖特基二极管的压降约为0.5V

    b.使用 TPSM53603RDAR 时为3.3V。 负载约为1.5A。 该2200uF 真的有用和需要吗? 如果将电容器放置在3.3V 或5V 电压轨上、电源中断是否起作用?

    C.使用 TPSM53603RDAR 时为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果目标是保持输入电压、那么在降压转换器的输出端放置大电容器不会有任何帮助。  

    您似乎选择了正确的电容计算轨迹、但很难估计电容器的输出电流会 随着电容器放电而变化。 确保遵循 i=c* dv/dt。 另请注意、对于您在两个转换器上设置的不同输出电流和电压、您的效率可能会有所不同。 我建议使用数据表中的类似数据进行效率估算。  

    您是否曾使用2200uF 仿真过?  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我试过 Ridge。

    1.使用2200uF

    2.推荐47 μ F

    这是仿真前的警告

    如果我们不在这里放置2200uF、而是在我们的一个高功耗芯片附近放置一个2200uF、这会好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器上的电容输出过大可能会导致不稳定。 对于 TPSM53603器件、2200uF 的输出电容过大。 我不能评论它会如何影响负载点的器件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 谢谢 Ridge。 它将负责解决该问题。

    那么、如果我希望电容器在考虑 TPSM53603的 Vout+1阈值的情况下在20ms 内放电至6V 以上、估算保持电容值的正确方法是什么? 我有2个 TPSM53603、分别提供3.3V 和5V。 假设输出为5V 的 TPSM 的最小 UVLO 为6V。

    A. 是否等于 I 乘以 R (根据计算) C V²= 2 * P OUT * t / Eff *(2 μ F CAP - UVLO² μ F) 和计算 电容小于的电容器的电压 C 保持 放电到时间 t 之后、仍然大于 UVLO 值。 计算电容值的正确方法似乎是什么?

    B. 另外、您能否就此提供一些说明: 在电容计算中、您似乎处在正确的轨道上、但很难估计电容器 的输出电流会随着电容器放电而变化的事实。 确保遵循 i=c* dv/dt。  

    我想知道电容器在衰减时如何能够提供负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式看起来是正确的。 您可以针对时序和输入集成电容器公式、这是您已经完成的操作。 似乎您设置的电容器大小正确。  

    该电容器通过 I=cdv/dt 来提供电流。 您的方程同样正确。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okay Ridge。  

    可能看起来很基本、但是否有任何理由 电容器如何放电但 充当 保持 和如何 电容器电流 不影响连接的负载、因为放电电流始终小于连接的负载? 它是否应该以能量的形式进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有降压转换器,输入电流可以通过总输入功率和总输出功率 VIN*Iin*Efficiency= Vout*Iout 来计算

    由于降压转换器是降压转换器、因此输入电流将小于负载电流。 在计算降压转换器的总输入电流时、考虑相对于时间和电压的变化、电容器公式看起来很正确。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以创建新主题帖或回复重新打开此主题帖。

    此致、

    Ridge