This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQSTUDIO 标志/位与放大器;电池调节

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378028/bq40z50-r2-bqstudio-flags-bits-battery-conditioning

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在监控电池充电序列、根据 gg 文件、如果 RSOC 为100%或如果任何电池电压达到3500mV、则 FC=1

我的电池组情况并非如此

电池已达到100%、3500mv、但 FC 标志仍未启用?

如果有人能帮助,这将是感激的

2.什么是电池调节?

如果出现这种情况、表示什么?

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    您能将电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    当您提到电池调节时、您是否指的是 CF 标志(调节标志)。 这意味着电池应该经历另一个学习周期。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1."您能将测量仪表中的 gg 文件发送给我吗?"

    JK:e2e.ti.com/.../3750.nl02gg.gg.csv

    根据 gg 文件、它显示 fc=100%或3500mv、但正如您在上一张屏幕截图中看到的那样、情况并非如此?

    2.很抱歉问、电池的学习周期是什么?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    未设置 FC 的原因是、监测计配置为根据满足的 VCT 条件而不是根据电芯的电压来设置 FC 位。

    要解决该问题、请设置 SOC Flag Config A [FCSetVCT]= 0并设置 SOC Flag Config B [FCSetV]= 1。

    学习周期是在电量监测计上运行的初始测试、用于了解电池的 Qmax 和内部电阻。 本文档中概述了该过程:  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick / Anthony、

    1. VCT =有效充电终止基于 RSOC 或电芯电压
    2. 有没有任何地方表明电池包是基于 VCT,RSOC 或电池电压导致我看不到任何地方,还有 gg 文件只显示 RSOC 和电池电压 FC 标记,它没有提到"VCT"  
    3. "要解决此问题、请设置 SOC Flag Config A [FCSetVCT]= 0并设置 SOC Flag Config B [FCSetV]= 1."、我在哪里可以看到此设置?
    • 设置 SOC 标志配置 A [FCSetVCT]= 0: 这将关闭 VCT?
    • 设置 SOC 标志配置 B [FCSetV]= 1."、: 它会根据电芯电压设置 Fc?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.有效充电终止基于以下条件:

    2. SOC Flag Config A 和 B 寄存器指示是否由于 VCT、电芯电压或 RSOC 而设置 FC 位。

    3.这些设置在数据存储器中的"设置"部分。 设置 FCSetVCT = 0不会关闭 VCT。 它会关闭基于 VCT 设置 FC 的条件。 设置 FCSetV = 1和 FCSetVCT = 0将使 FC 根据电芯电压触发。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我看到我的包有一些异常,有些设置 TC 为100%,有些没有,什么可能的根本原因,这或故障?

    请参阅屏幕截图:

    GG 文件:e2e.ti.com/.../00KA.gg.csv

    GG 文件:e2e.ti.com/.../013T.gg.csv

    因为你可以看到这两个包的行为不是100%相同的,我已经附加了两个包的 gg 文件  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我检查了配置、但它仍配置为根据 VCT 设置 FC 位。 因此、如果设置了 VCT、则也会设置 FC。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否向我发送此配置的屏幕截图、因为我在 gg 文件中找不到它  

    此外、由于其中一个套件设置 VCT 、而另一个套件没有、这是否意味着它们具有不同的设置?

    如果可能、可以截取这两种配置的屏幕截图来帮助我看到  

    谢谢

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    这是我指的寄存器。

    我无法确定为什么一个设置 VCT、而另一个没有看到所发生过程的日志文件。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    •  这些设置位于"Settings"部分的数据存储器中。 设置 FCSetVCT = 0不会关闭 VCT。 它会关闭基于 VCT 设置 FC 的条件。 设置 FCSetV = 1和 FCSetVCT = 0将使 FC 根据电芯电压触发"

    您可以看到数据存储器设置、它没有显示"FCSETV"或"FCSETVCT"选项?、只有 SOC 标志 CONFIG A 和 SOC 标志 CONFIG B 选项、这些值是十六进制的、我可以获得有关如何将这些设置设置为1/true 或0/false 的帮助吗  

    1. 我在 VCT=1、FC =1和 MSB=1时截取上面的屏幕截图、查看中设置的 TC 位 SOC 标志 Config A 这些是 TCSETVCT、FCSETVCT、FC 和 TC 设置 VCT 都是有意义的、但这些都是:
    • SOC 标志 Config A LSB=TCCLEARRSOC,TDCLEARRSOC,TDSETRSOC :它们是什么意思?

    • SOC 标志配置 B  MSB= CC4.11LEARRSOC、FDCLEARRSOC、FDSETRSOC:这意味着什么

    PS 我将在明天为您提供日志!!

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    只有 SOC 标志配置 A 和 SOC 标志配置 B 选项

    您必须单击这些寄存器的值才能更改每个位、如下一个屏幕截图所示。 红色表示1、绿色表示0。

    如果您想了解有关 SOC 标志 CONFIG A 和 SOC 标志 CONFIG B 的更多信息、请参阅 TRM 的第4.7节。

    此致。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已取消设置  TCSETVCT 和 FCSETVCT、位寄存器仍会以100%的正确值显示 VCT

    请看上面的屏幕截图,VCT 即使在我做了错误的条件后仍然是正确的,

    我错过了什么?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您指代的 VCT 位不受这些寄存器的影响。 这些会影响 TC 和 FC 位。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    • 在哪里可以找到控制"VCT"位的寄存器

    • 记录在100%时没有 VCT 的 Pack

    e2e.ti.com/.../01KA_2D00_02.log

    请告知我您的调查结果、因为这很有趣

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我将分享一张有关如何确定有效充电终止的屏幕截图。  

    "充电终止恒定电流"和"充电终止电压"是影响有效充电终止的两个寄存器。 您是否还可以共享 gg 文件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    您是否发现日志中有任何关于 VCT 未触发的可疑之处?

    充电术语收尾电流:这是充电终止时的电流?

    充电端电压:这是充电终止时的充电电压?

    到目前为止、我在 BQstudio 看到过充电电流、但我还没有看到充电电压?您能告诉我这一点吗?

    以下是 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../4812.00KA.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我检查了日志,它看起来像电池充电在951mA 然后切断。 这不符合 VCT 的充电电流阈值要求。 在您的设置中、充电电流阈值设置为300mA。 充电电流绝不会低于300mA、这是 VCT 未设置的原因之一。 您需要确保恒压电荷的电流小于300mA。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这很有趣!

    • 我在哪里可以找到充电项电压  

     我希望在日志和 BQstudio 中看到它、因为它的值低于<100mV

    • 我又有一个没有 VCT 但在这一个电流逐渐低于300mA ,请看一下日志,让我知道故障与这个, VCT 的条件是:  
    1. 电池状态 DSG=0:这意味着电池必须处于非充电模式、对吗?
    2. 平均电流>收尾电流:这意味着充电电流应小于300mA、对吗?
    3. 最大电芯电压1...4 +充电项电压>充电电压、 您能解释一下吗  
    4. 容量的累积变化> 250 mA:容量变化不应超过250 mA

    e2e.ti.com/.../01NL.log

    我不知道为什么 VCT 没有显示,这里的问题是什么,

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    电池状态 DSG=0:这意味着电池必须处于非充电模式、正确吗?

    不、这是说测量仪表处于充电模式。  

    平均电流>收尾电流:这意味着充电电流应小于300mA、正确吗?

    正确。

    最大电芯电压1...4 +充电项电压>充电电压、 您能解释一下吗  [报价]

    "Charge Term Voltage"只是一个参数、建议将其保持为默认值。

    容量累积变化250 mA:容量变化不应超过250 mA

    这说明通过的电荷应大于250mA 265

    我在日志文件中看到的问题是、在随机发生时会出现放电电流。 这会导致 Battery Status DSG 位设置为1、这会影响 VCT 的计算、这就是未为您设置 VCT 的原因。 您需要调整充电方法、以便在充电期间不会出现短暂的放电电流实例。   

    此致、

    Nick

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    "我在日志文件中看到的问题是、在随机发生时、会出现放电电流。 这会导致 Battery Status DSG 位设置为1、这会影响 VCT 的计算、这就是未为您设置 VCT 的原因。 您需要调整充电方法、以便在充电期间不会出现短暂的放电电流实例。  "

    • 请注意更详细地解释这一点、我想了解5s 放电电流是如何中断计算的?
    • 它会破坏这3个条件中的哪一个?

    此致

    Jonathan Kabangu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378028/bq40z50-r2-bqstudio-flags-bits-battery-conditioning/5315603 #5315603"]请注意要对此进行更多说明、我想了解5秒放电电流是如何中断计算的?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我知道 VCT 未能满足、是因为连续2 40秒未能看到这种情况才成立

    但是、为什么在我们的 gg 文件中设置的阈值(3500mV、100%)范围内、FC 和 TC 位也未设置

    屏幕截图:

    日志:e2e.ti.com/.../2477.01NL.log

    3460.

    3621.

    3589

    3619.

    3460.

    3621.

    3588

    3619.

    3460.

    3621.

    3589

    3618.

    3461.

    3621.

    3589

    3619.

    3461.

    3621.

    3589

    3619.

    3461.

    3622.

    3589

    3618.

    电池达到3500mV、RSOC 为100%   

    GG:e2e.ti.com/.../4544.01NL.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我检查了 gg 文件、因为它是在设置 VCT 时设置 FC 和 TC 的位置配置的。 您需要更改 SOC Flag Config A 和 B、以确保根据电压进行设置。 我在之前的回复中对此进行了说明。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    当然我可以在 BQstudio 中看到它

    但在 gg 文件中、我看到的是这个  

    这些十六进制代码是否表示由 FC 和 TC 设置的 VCT?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    正确。 这是用于通过 FC 和 TC 设置 VCT 的十六进制代码。

    此致、

    Nick Richards