This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65921:TPS65921 JKJK 无限流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387193/tps65921-tps65921-infinite-stream-of-jkjk

器件型号:TPS65921

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI):  

我们将 TPS65921电源管理和 USB 单芯片用作 USB 器件。

我们已经注意到、TPS 有时不能正常工作。 我们使用示波器对数据线路进行了采样,观察到线路上有无限的 jkjkjkjk 流。 显然,就像 TPS 在两条数据线上产生一个时钟信号,这与 FS USB(12Mbps)的位相匹配。

我们知道此流来自 TPS、因为我们已将其与主机断开连接、并再次使用示波器对其进行采样。  

您是否熟悉此类行为及其原因?  

非常感谢、

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    该器件是在2010年开发的、因此没有任何专家熟悉该器件。 我会努力寻找一个可以帮助研究这个问题的人。 我找不到之前的 E2E 主题描述了同样的行为、但搜索时可以考虑一下问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、   

    我们尚未收到任何回复。  

    您是否有关于故障的任何更新? 或者也可以通过其他方式联系本主题的专家?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    不可以、很遗憾、没有人再参与此器件的开发。