This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:需要 Ic 定稿方面的帮助

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24600, BQ24610, BQ24703, BQ24704, BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391911/bq24703-need-help-with-ic-finalization

器件型号:BQ24703
主题中讨论的其他器件:BQ24610、BQ24650 、、 BQ24753A、BQ24600

工具与软件:

要求:

充电电流:8-10安培

电池:3系列。

任意输入

请提供以下列表中的器件型号、以便于设计。

我们的研发时间很短、

我需要一个带有所有参考文档的 IC ,一个3S 10 Amp 参考设计。

她说这话竟然有点抽泣。 需要经过验证的设计,可以轻松访问。

BQ24618
BQ24650
BQ24616
bq24600
BQ24617
BQ24610
BQ24753A
BQ24704
BQ24703
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Twisha:

    如果您有系统负载、我建议使用 BQ24610、如果您没有系统负载、我建议使用 BQ24650。

    任何输入

    这些充电器采用降压拓扑、输入电压必须高于最大电池电压。  考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入检测电阻(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池检测电阻(SRP 和 SRN 之间)、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何系统负载,我只会使用这些电池充电器,我知道为什么你推荐  BQ24650。

    是否有具体原因需要为3芯串联锂离子电池充电? 更短的时间。

    我只是想了解一下再通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Twisha:

    BQ24703/BQ24704 -这些是较旧的器件、因此在出现问题时更难支持它们

    BQ24753A/BQ24610/616/617/618 -这些器件都为系统负载提供了直接电源路径、如果没有系统负载、则不需要此特性。

    bq24600/BQ24650 -  BQ24600和 BQ24650都没有直接电源路径、我推荐使用这些方式中的任何一种。 BQ24650是较新的器件、因此我推荐这款器件。

    所有这些充电器应该都能在您的系统中正常工作、但我认为 BQ24650更适合您的系统。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您提供的明确信息。

    Q1:它是否能够使用24伏特、5安培的独立输入? 从而实现3至8安培的电池充电电流。

    问题2:什么是 电阻器功率 我们需要用于8安培输出的电感器的电流?

     瓦特在任何地方都没有提及、如何计算?

    问题3。 什么是 CE 以及它需要连接在哪里?

    .

    请给我们一个回答、主要重要的是感应电阻器的瓦数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Twisha:

    它能否使用24伏5安的独立输入? 适用于3–8安培的电池充电电流。

    是的、 它将使用24V/5A 独立输入。

    [报价 userid="557254" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391911/bq24703-need-help-with-ic-finalization/5329140 #5329140"]

    什么是 电阻器功率 我们需要用于8安培输出的电感器的电流?

     瓦特在任何地方都没有提及、如何计算?

    [报价]

    对于电感器、我建议基于充电电流进行计算、因为您使用的是8A、所以我建议使用8A 或更高的电感器。

    对于电阻、我不认为我们有计算值、但我建议使用0.5W-1W。 我看到过在大电流下具有此额定功率的类似电池充电器、没有任何问题。

    什么是 CE、它需要连接在哪里?

    CE 是充电使能、在 BQ24650 EVM 上使用该值来禁用充电、这不是必需的。 我们使用跳线来启用和禁用充电。  

    此致、

    Christian。