This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558EVM-084:GPC 报告无法检测化学 ID

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388349/bq27z558evm-084-gpc-report-can-not-detect-chemical-id

器件型号:BQ27Z558EVM-084
主题中讨论的其他器件:BQ27Z558BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

测试 bq27z558以实现准确的电池状态监控。

已尝试根据评估模块数据表识别化学物质 ID。

我确认下一步是学习生命周期步骤。

那么、通过学习生命周期步骤来识别化学 ID 和创建黄金映像之间有什么区别?

我不明白这些的目的和顺序。

感谢您的热情支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行学习周期之前需要 ChemID。 ChemID 是在运行学习循环之前要编程到电量计中的内容。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick
    感谢您的答复。

    我已经完成了选择化学 ID 的过程。
    但是、我遇到了问题。

    BQstudio 在放电日志时崩溃。
    在这种情况下使用的电池是1200mA 十六进制电池
    充电和放松时间过后、我开始对电池放电、但电池电量一到0、BQstudio 就会崩溃、我无法测量最近5个小时的放松时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您记录数据的速度有多快? 日志记录速度过快可能会导致 BQStudio 崩溃。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    扫描/记录间隔设置为4000ms。
    因此、日志经历时间每4秒记录一次。

    并且 I2C 速度为100kHz。

    这些设置是否是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些设置看起来没有问题。 您是否使用 BQStudio 的最新版本?  https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经使用最新的 BQstudio 并完成 EV2400固件更新。

    我在其他论坛上看到同样的人。

    BQstudio 启动屏幕上没有 BQ27Z558。

    我选择了 BQ27Z561R2。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我您将为 bqStudio 使用 Bq27z561R2设置。 这很可能是导致该问题的原因。 bq27z558的正确 bqz 应该很快就会发布在产品页面上。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick  

    我明白了。

    "关于 bq27z558的正确 bqz 应该很快就会发布在产品页面上。"
    这将很快完成吗?

    如果需要更长时间、我会购买一个新的 BQ27Z561R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能确定它会在何时公开。 我将请求批准、看看我是否可以在本周晚些时候私下向您发送该文件。

    此致、

    Nick Richards   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我理解。
    我期待收到您的批准。

    如果未通过批准、我正在考虑使用具有类似特性的电池寿命表、您会推荐哪种产品? 我更喜欢与当前 BQstudio 正式配合使用的那种类型。

    感谢你的评分

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚获得批准、将 bqz 文件秘密发送给您。 我已向您发送朋友请求。 请接受、我可以通过私人消息将文件发送给您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    非常感谢。

    我已经批准了您的朋友请求。

    我期待您的消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是通过私人消息将文件发送给您。

    此致、

    Nick