This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:将 DP 和 DM 引脚连接到 GND

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382193/bq25616-connecting-dp-and-dm-pins-to-gnd

器件型号:BQ25616

工具与软件:

专家、您好!  

在 E2E 上看到过这篇文章。

我们设计的电路板也不使用 DP 和 DM 引脚、因此它们都连接到 GND。

电流小于 ILIM 引脚设置的值。

然而、当两个引脚都开路时、电流由 ILIM 引脚设置。

如果不使用 DP 和 DM 引脚、我们是否应该将这两个引脚都保持开路状态?

此致、

宫泽良马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryoma、

    当您观察到比 ILIM 引脚更低的输入电流时、您能否确认是否施加了相同的电池电压/输入电压? 此外、除非输入过载(即高充电电流和系统负载)、否则电流并不总是达到 ILIM 引脚设置的最大值。 您是否存在任何一种场景的系统负载?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    1. 连接到接地的 DP 和 DM 引脚--> 电流低于设置值。

    2.  DP 和 DM 引脚打开--> 电流作为设置。

    1和2使用了相同的电池。 (在此期间不充电或放电。)

    如果两个引脚都必须断开、我会这样做。

    我通过将它们打开来担心噪声的负面影响、因此我将它们连接到了 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    请回答以下问题以帮助进行调试。

    当您观察到比 ILIM 引脚更低的输入电流时、您能否确认是否施加了相同的电池电压/输入电压? 此外、除非输入过载(即高充电电流和系统负载)、否则电流并不总是达到 ILIM 引脚设置的最大值。 您是否存在任何一种场景的系统负载? 能否请送一份原理图?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    也许电池电压是等效的。

    抱歉、原型板正在用于其他测试、无法立即进行检查。

    由于公司法规、我们无法在此处展示原理图。

    宫泽良马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    有人将在下周二之前回复您。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryoma、

    我真的需要原理图、以确保没有任何内容不正确。

    发生这种情况时、请确认输入电压和蓄电池电压。 请确认是否存在系统负载。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我很抱歉这么晚才答复。

    是否有在每个人之间发送原理图的方法?

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    请将我添加为朋友。

    我还需要回答以下问题:请确认发生这种情况时的输入电压和电池电压。 请确认是否存在系统负载。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     我向您发送了朋友请求。

    我应该发送私人消息吗?

    抱歉、我现在没有可检查的原型板、因此我稍后会检查电压。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    请发送私密消息、我将检查原理图。 但是、我真的需要客户方面提供更多的数据来解决这个问题。 如果不使用原型板、我们可能无法解决该问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我就在上面。

    请检查原理图。

    请给我们更多的时间来检查原型板的操作。

    此致、  

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Ryoma,

    原理图审阅。 请在重新检入前使用原型。

    此致、

    Mike Emanuel