This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PF 延迟时间0s

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393374/bq40z80-pf-delay-time-0s

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

如果我将延迟时间设置为0s、会出现什么行为?

例如、如果我将 DFET OFF Threshold 设置为-200mA、并且 DFET:OFF Delay 设置为0。

如果  在 DFET 关闭时出现1ms 噪声、使 BQ40Z80电流读数通过-200mA、是否会触发 DFET PF?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题:

    我认为  BQ40Z80中有一个用于电流检测的 ADC 模块。

    ADC 采样率是多少?

    如果 PF 延迟时间设置为0、多少样本数据将用于0s 延迟时间 PF 触发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    ADC 每250ms 进行一次采样、对4个样本取平均值、并每秒向监测计报告一次。 对于此保护、如果电量监测计在其中一个 ADC 样本发生时检测到-200mA 电流、则在该 PF 设置为0时将触发该 ADC。 我们通常不建议将该设置为0秒。 要了解有关保护功能的更多信息、请查看此链接: e2e.ti.com/.../faq-what-are-the-differences-between-the-hardware-and-firmware-protections

    此致、

    Nick Richards