请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具与软件:
如果我将延迟时间设置为0s、会出现什么行为?
例如、如果我将 DFET OFF Threshold 设置为-200mA、并且 DFET:OFF Delay 设置为0。
如果 在 DFET 关闭时出现1ms 噪声、使 BQ40Z80电流读数通过-200mA、是否会触发 DFET PF?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Xavier、您好!
ADC 每250ms 进行一次采样、对4个样本取平均值、并每秒向监测计报告一次。 对于此保护、如果电量监测计在其中一个 ADC 样本发生时检测到-200mA 电流、则在该 PF 设置为0时将触发该 ADC。 我们通常不建议将该设置为0秒。 要了解有关保护功能的更多信息、请查看此链接: e2e.ti.com/.../faq-what-are-the-differences-between-the-hardware-and-firmware-protections
此致、
Nick Richards