Thread 中讨论的其他器件:LM74900-Q1、LM74900
工具与软件:
嗨、团队:
可以在引脚 EN/UVLO 上使用分压器、以便在欠压时关闭 HGate。
如果负载上发生输出侧短路、这里到底会发生什么? 电源电压崩溃并降至 UVLO 阈值以下。
控制器由于欠压而关闭 HGate、然后由于电源为空载、电源的电压再次升高。
这会导致高于和低于 UVLO 阈值的电压之间发生振荡。
当栅极-源极电压过低时、控制器如何控制晶体管 Q2不会强烈升温?
此致、
Marcela
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
可以在引脚 EN/UVLO 上使用分压器、以便在欠压时关闭 HGate。
如果负载上发生输出侧短路、这里到底会发生什么? 电源电压崩溃并降至 UVLO 阈值以下。
控制器由于欠压而关闭 HGate、然后由于电源为空载、电源的电压再次升高。
这会导致高于和低于 UVLO 阈值的电压之间发生振荡。
当栅极-源极电压过低时、控制器如何控制晶体管 Q2不会强烈升温?
此致、
Marcela
尊敬的 Shiven:
感谢您提供这些信息。 我想我会使用 LM7480-Q1。
采用背对背配置的更好 MOSFET 是什么。 我的电压为24V、最大电压为 电流为5A。
在该 配置中、哪种 MOSFET 更好? 具有较低 Rdson 的 AON6240或 具有较高 Rdson 的 AON6244。 我知道、如果 RDSon 更高、那么控制器的电压信息会更好。 您在数据表中写道:最大值上的压降为50mV 进行了测试。 在最大电流下、栅源电压是否比源极电压高15V?
此致、
Björn μ A