This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:发生欠压时的 Q2温度调节

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388591/lm7480-q1-q2-temperature-regulation-in-case-of-undervoltage

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74900-Q1、LM74900

工具与软件:

嗨、团队:  

可以在引脚 EN/UVLO 上使用分压器、以便在欠压时关闭 HGate。

如果负载上发生输出侧短路、这里到底会发生什么? 电源电压崩溃并降至 UVLO 阈值以下。

控制器由于欠压而关闭 HGate、然后由于电源为空载、电源的电压再次升高。

这会导致高于和低于 UVLO 阈值的电压之间发生振荡。

当栅极-源极电压过低时、控制器如何控制晶体管 Q2不会强烈升温?

此致、  

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    您的分析是正确的、电压将会振荡。 这会使 FET 升温、并且控制器中不会针对此系统故障增加任何安全措施。

    请考虑使用 LM74900-Q1系列、该系列可以在发生输出短路事件时永久关断 FET。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的支持!  

     当输入电压围绕 UVLO 大幅波动时、LM74800QDRRQ1如何处理?  

    在应用(UPS)中、 短路电流是可变的、即取决于连接的电源。  在 LM74900-Q1控制器系列中、短路电流必须是固定的。

    此致、  

    Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    在 LM74800中、在 UVLO 期间、预计会出现开/关行为、因为短路、且控制器没有相应的安全机制。

    在 LM74900中、短路电流阈值确实是固定的。   

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的回答。  

    我理解情况。 对于  LM74800QDRRQ1的温度问题、我们有权变措施吗?

    因为对于应用而言、 短路电流是可变的、这一点很重要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    您可以添加与 RISCP 并联的控制 FET 和电阻器来添加另一个短路保护值。 这是您可以得到两个。 我不确定我们是否可以实现完全动态短路保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您提供这些信息。 我想我会使用 LM7480-Q1

    采用背对背配置的更好 MOSFET 是什么。 我的电压为24V、最大电压为 电流为5A。
    在该 配置中、哪种 MOSFET 更好? 具有较低 Rdson 的 AON6240或 具有较高 Rdson 的 AON6244。 我知道、如果 RDSon 更高、那么控制器的电压信息会更好。 您在数据表中写道:最大值上的压降为50mV 进行了测试。 在最大电流下、栅源电压是否比源极电压高15V?

    此致、

    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Björn

    极低的 RDS_ON 可能用处不大。 电流。 1.6mohms 可能是一种过度使用。 最好选择具有更高 RDS_ON 的 FET。

    关于 FET VGS 电压:

    AON6244在4A 时具有 VGS ~10V+。

    而 AON6240在9A 时的 VGS~10V+。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢!

    那么我将 在我的应用中使用 AON6244!